结果:找到"串口 波特率 偏差",相关内容901条
  • 富士通387/s芯片,串口波特率配置
  • 看了用户手册,这个387芯片有三种芯片配置方式。1、波特率发生器直接设定。2、通过内部定时器配置。3、通过外部时钟配置。第一种常规方式配置不出115200bps,所以只能通过另外两种方法,这里研究了一下内部定时器的配置。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有人研究过富士通芯片115200怎么配的嘛? 发帖人:ccccck 发帖时间:2023-03-31 17:19:00
  • 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
  • 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 微通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
  • 国产GP232RL串口芯片完美兼容FT232RL引脚开发资料
  • 是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-29 17:38:00
  • 关于pcb打样孔径误差偏大的建议
  • 嘉立创pcb打样孔径误差为+0.13/-0.08误差偏大的建议。我是一名电子工程师,经常需要进行pcb打样和pcb量产经常使用嘉立创pcb下pcb订单,也很方便快捷,最近在pcb打样过孔的问题上遇到些麻烦。导致pcb不能使用。我了解到其他一些厂商给定的pcb孔径误差在+-0.05mm,查了下行业标准也在+-0.05mm。希望贵司能提升下着方面的标准。谢谢。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 孔径大 误 发帖人:long2012 发帖时间:2022-06-16 19:27:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
  • LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示器,器,LOTO示 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
  • 蓝牙串口助手+HexCom-V1,串口调试利器!
  • 今天给大家推荐一个手机端的VXapplet:蓝牙串口助手,再配合一款蓝牙硬件HexCom-V1,实现日常串口调试功能。蓝牙串口助手搭配HexCom-V1,它是如何工作的?蓝牙串口助手是一款小巧、简单的串口调试工具。它摆脱了传统笨重的PC,用手机的屏幕当做调试界面,用VXapplet当做上位机软件,无需要下载,打开即用。自定义ASCII/HEX键盘,指令收藏、好友共享、历史记录导Excel文件等功能,再配上一款蓝牙硬件,让硬件工程师的串口调试工作更敏捷。下面介绍主要功能:现在VXapplet中可以连接蓝牙设备的VXapplet有一堆,但大多都是拿官方的代码改了个输入框,能用,但极期不方便,这款...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 助手 发帖人:老布朗Brown 发帖时间:2021-02-19 14:59:00
  • 改进型TTL串口收发电路
  • 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
  • 串口的波特率最大偏差多少,就失效?
  • “这2个商品是否能互换?““你们卖的IC是否是正品?”“我的产品以前用到的这个IC一直很正常,最近这批功能失效,请帮忙分析。。”立创商城的在线技术客服人员,每天就是这样,都很忙的。。每天都可以接到来自天南地北、五湖四海的用户各色各样的咨询或投诉。最近接触到2个类似的问题,都是由于单片机内部的RC时钟引起的误差而导致的产品失效,比如Uart串口通信(常温不可以通信,温度高才行)、Watchdog看门狗复位失灵等等。考虑到之前,常听到不少网友疑惑类似这样的问题“串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了?”其实这个问题,可以简单成这样的数学逻辑,先看下最常见的10位串口的输出时序(1个起...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-12 18:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: